This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:TCAN11623dMTRQ1焊接分线板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1162EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335944/tcan11623-q1-tcan11623dmtrq1-solder-breakout-board

器件型号:TCAN11623-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1162EVM

您好!

我订购了 TCAN11623dMTRQ1 CAN 收发器。  但是、当产品到达时、我意识到它太小、无法进行任何直接焊接、因此我可以将其连接到试验电路板。  我可以订购这款特定 CAN 收发器是否有分线板、以便将其连接到试验电路板上进行实验室实验?  我只需要将芯片焊接到分线板上、然后将分线板插入试验电路板。

谢谢。

罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    TCAN1162EVM 是一款评估模块、专为支持 IC 实验室使用和实验而设计。 该板具有用于收发器的14引脚 VSON 封装、用于数字信号和电源的分线引脚和测试点、以及用于所有公共总线无源器件的差动粗糙度 CAN 总线、包括用于轻松集成 CAN 线束以进行网络测试的 DB-9连接器。 您可以通过以下链接从我们的商店页面获取此电路板。  
    https://www.ti.com/tool/TCAN1162EVM 

    如需选择更经济的方式进行简单的试验电路板分接、我建议搜索14引脚、0.65mm 引脚间距的分线板。 可在线获取其中许多适用于 TCAN11623的 VSON 封装。 我建议参考数据表上的封装图、包括建议的焊盘布局、以确保分线板上的封装尺寸可接受 IC。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃里克·肖特