This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334727/tcan1145-q1-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145-Q1

我们的项目需要更改 CAN 收发器: TJA1145AT/FD  至  TCAN1145DRQ1 或者、您能否告诉我们:

 

1.这两个收发器之间的区别,最能为我们提供比较表

  1. 不论 TCAN1145DRQ1 可以覆盖 TJA1145AT/FD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingyu,

    我已经指派了一名工程师来支持这个问题。 对于第二个问题、覆盖函数意味着什么?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉我的可怕表达,换句话说,它意味着覆盖函数。

    我们当前的项目使用 TJA1145AT/FD、但对于未来的 BMW 项目、我们需要将其替换为您的器件 TCAN1145DRQ1、我们要检查的是是否存在替代方案的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    我们有一个比较文档、可帮助过渡到 TCAN1145、还有一些示例驱动程序、可用于更新系统功能以与 TCAN1145配合使用。 请在此处授权我、我可以将这些文档发送到您与 E2E 帐户关联的电子邮件地址。 如果您希望使用其他地址、请直接向我发送电子邮件。 您可以通过单击我的 E2E 名称找到我的联系信息。

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 通过矢量工具链使用 AutoSAR 架构、其中使用了 CanTrcv 模块。 我们如何获得   TCAN1145的 AutoSAR CANTrcv 库、您或 Vector 提供的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    向量可以为 AutoSAR 库提供支持。 矢量已添加对 TCAN1145的支持、因此切换到该器件时应该不会出现问题。 对于低级驱动程序、我可提供的示例驱动程序会将高级命令从矢量转换为直接连接到收发器的寄存器级命令。 我是否有权通过电子邮件发送您已链接至您帐户的地址? 我可以向您发送这些寄存器级驱动程序。  

    此致、
    埃里克·肖特