This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:最小输入电压斜率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335863/thvd2450-minimum-input-voltage-slope

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好 TI 团队

我目前正在评估 THVD2450、与作为差动正弦输入信号的差动比较器的 THVD1450收发器芯片相比(我知道它不是预期的用例)。

在此期间、我已注意到、如果输入频率非常低(在1Vpp 下小于4kHz)、即差分输入电压的斜率非常平坦、则输出有时可脉冲多次。 考虑到接收器在数据表中显示为施密特触发器、仅当超过反向阈值时、我才预计输出会发生变化、示波器中显示了这种情况。 这意味着接收器不会成为施密特触发器。 (请参阅附有的图片、其中 CH1:输出、CH2:正输入、CH3:Negativfe 输入、F1:差分输入)



THVD1450收发器不会出现此种行为(至少低至1Hz)、但在 OUT 应用中也有一些其他缺点。

在 THVD2450数据表的表8-2中、两个阈值电压之间的电压对应的函数是"不确定的总线状态"。 但是、 THVD1450数据表的表2中尽管该行为不同、但显示了相同的内容。

那么、我的问题是:如果输入电压斜率太平、THVD2450的接收器是否预计不会用作施密特触发器?

谢谢。此

致、 杰罗姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不能保证任何迟滞量、因此您不能依赖它。

    与其他比较器一样、可能通过使用正反馈来增加迟滞。 为什么不使用正常的比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    因此、我很确定问题是 THVD2450上的失效防护机制导致的。  

    如果信号在最长18uS 内保持在-40mV 和40mV 之间(但可以在7uS 内有效)、THVD2450将进入失效防护模式并强制"R"为高电平、直到根据我们的测试条件退出-40mV 至40mV 范围+最多50ns。  如果总线处于该范围内的时间过长、器件基本上会确定总线处于空闲、短接或开路状态。

    在小于4kHz 的1Vpp 正弦波下、您很可能会由于正弦波的转换时间较慢而进入和退出失效防护模式-这可能会导致您看到脉冲/毛刺脉冲。  

    THVD1450上的故障安全机制不是基于计时器的-它只是将 VIT THVD24+和 VIT 同时置于<0V、因此它不会出现 THVD2450上出现的较慢信号问题。 尽管正如 Clemens 提到的、我们实际上不能保证器件上的迟滞-但 THVD1450更适合该解决方案、因为它不具备我们的 THVD24x0x 系列器件(THVD2450是其中的一部分)基于计时器的失效防护功能。 但是、我知道 THVD1450可能并不理想、因为其阈值无法以0V 为中心- THVD24x0x 系列就是这样的(通过基于计时器的失效防护功能来实现)。

    我想您为什么使用这些器件而不是正常的比较器? 我的主要关注点是、我在这类应用中看到 THVD1450具有一些非理想性质、但由于信号的斜率、THVD2450将受到限制-看起来很现实、您可以在小于12kHz 1Vpp 正弦波的情况下开始看到问题 (这是如果进入失效防护处于最快的位置-这种情况不太可能-但仍然可能)  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在我的测试中、THVD1450工作正常。 我之所以使用这种芯片而不是正常的比较器、主要是因为它的 ESD 等级。 如果您知道一个具有相似 ESD 额定值的比较器,它的工作频率从极低到>ESD,10MHz 我对此很感兴趣。

    如果信号偶尔在极低频率出现类似的干扰、这不是比赛制动问题。 我主要对数据表中接收器原理图符号上的施密特触发符号感到困惑。