This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS3486:超过差分输入电压的幅度。 650mV、而不是600mV 的最大建议工作条件。

Guru**** 2881810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335197/sn65lvds3486-exceeding-magnitude-of-differential-input-voltage-650mv-instead-of-600mv-max-recommended-operating-condition

器件型号:SN65LVDS3486

您好!

在新的开发中、我想使用 LVDS 接收器 SN65LVDS3486。

我在数据表中读到建议的差分输入电压幅度为100mV 至600mV。

我的线路变送器可以发送最高650mV 的差分电压。
我想知道如果差分输入为650mV 而不是建议的600mV、会发生什么情况?

 如果我们超过此最大值600mV、SN65LVDS3486会有什么行为?  

这对于接收器是完全透明的吗?
(绝对最大额定值数据告诉我们差分输入的每个部分的最大值为4V)

我提前感谢你的指示灯。

此致、

多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的发送器使用100 Ω 端接发送什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    根据发射器和接收器的位置、电路板材料等因素、信号会有一定程度的衰减离开发送器。 差分电压是 输入 A 和 B 的差值幅度。虽然 A/B 输入电压的绝对最大值为4V (如您提到的)、但两个引脚之间的差值不得超过600mV、以保证数据表中的规格。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢你的消息。

    我不确定是否理解这个问题,但:

    我目前在线路驱动器侧使用一个100Ω 端接电阻器来启动线路、并在接收器侧使用另一个100Ω 端接电阻器来端接线路。

    这是一个特殊情况、因为线路驱动器是 M-LVDS 1类。  因此、这种 LVDS 链路理论上可以使用总的50Ω 线路负载。

    这也意味着 M-LVDS 的最大差分电压高于 LVDS 的最大差分电压。

    这就是为什么最大输入为600mV 的接收器会产生650mV 的最大差分电压。

    如果超出此限制,会发生什么情况?

    这对接收器来说还可以接受吗?
    在这种情况下,接收器的行为是什么?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    也感谢您的回答。
    好!  我了解。
    但这并不能告诉我、如果轻度超过该600mV 的限值、会发生什么情况。  
    接收器行为发生了哪些变化?

    感谢您的观看、

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不对接收器进行高于600 mV 的电压测试、即电气特性不再得到保证。 (在实践中、我假设可能发生的最坏情况是最大速度可能会稍微降低一点。 但是、同样、没有保证。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。  
    祝你度过美好的一天!

    Br.

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

     该器件未在600mV 以上进行测试、因此不得超过该值以保证数据表中的规格。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    感谢您的回答!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    多米尼克