This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:U2/U3多路复用器

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS4412, HD3SS6126, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334789/tmuxhs4412-u2-u3-mux

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126HD3SS3212、TMUXHS4212

您好!

如下所示、我们有2端口 Type-C 应用、如果如下所示、我们有 U2/U3多路复用器需求。

能否使用一个 TMUXHS4412来替代 HD3SS3213和 HD3SS6126?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

      由于 TUSB804x 集线器仅支持5Gbps、因此 HD3SS3212和 HD3SS6126应具有足够的带宽来支持5Gbps。  TMUXHS4412 不会   与其他两个多路复用器对 USB3 5Gbps 性能产生影响。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、我们需要 USB3第2代10G 支持、TUSB804x 应该能够支持此数据速率、因此我们仍会找到其他解决方案。

    如果 在 USB3 Gen2 10G 应用中、 TMUXHS4412还可以满足此块的要求 、以替代 HD3SS3212和 HD3SS6126、对吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

      TMUXHS4212和 TMUXHS4412具有比  HD3SS3212和 HD3SS6126更高的带宽、 对于10Gbps 应用应该具有更好的性能。

    另一个问题是、客户是否 也使用 HD3SS6126来切换 USB2信号?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、我们需要 HD3SS6126 来切换 USB2信号。

    似乎 TMUXHS4412没有 USB2 Swtich、对吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫:

       TMUXHS4412 没有 USB2开关、因此您仍需要 HD3SS6126、它还可支持10Gbps。

    此致

    布赖恩