This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:需要向显示源发送512字节的 EDID 数据

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334399/ds90ub949-q1evm-need-to-send-512-bytes-of-edid-data-to-the-display-source

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好!

我使用的是  DS90UB949-Q1EVM 评估套件。 我有一个  大小为1KB 的 CAT24C208 EEPROM。 我在 EEPROM 器件中写入了512字节的 EDID 数据。 我需要使用 DS90UB949-Q1EVM、这样串行器器件可从外部 EEPROM 读取512个字节的 EDID、并将数据发送到显示源。 我知道 DS-949串行器器件只有256个字节的 SRAM 来存储 EDID 数据、因此我无法使用串行器器件的 SRAM。 这就是在 EVK 套件上使用外部 EEPROM 的原因。

您能否告知我、如何使用用于连接 DS-949串行器 EVK 套件的 TI AnalogLaunchPAD 工具、将 EDID 数据字节写入外部 EEPROM 中。 不过,我知道它可以用脚本完成,但不知道如何做? 此外、您能否告诉我、串行器 EVK 套件是否支持该 EEPROM" CAT24C208"?

谢谢。此致、
卡纳·维韦克