This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:RS 至232长期过压保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD451, SN65C3232E, ESDS552, THVD2412V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334626/sn65c3232e-rs-232-long-term-overvoltage-protection

器件型号:SN65C3232E
主题中讨论的其他器件: ESDS552、ESD451、 THVD2412V

您好、TI 支持团队、

我使用 SN65C3232E 来支持 RS 至232线路(仅限 Tx 和 Rx)、
项目要求需要支持输出短路测试。
测试条件如下、
1. RS -232输出将连接到35V 或接地
2. RS -232输入将连接到35V 或-1V
我需要考虑的只是输入和输出应长时间连接到35V 的条件(在此测试期间长达1-2个小时而不是瞬态)。

我认为这可以由一些保护组件来支持、例如齐纳二极管。
您能否根据 SN65C3232E 的输出特性提供相关建议?

谢谢。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须保留正常信号电压、但必须避免电压高于绝对最大额定值。

    齐纳二极管将把电流分流到地。 我假设35V 电源的强度不足以烧毁二极管。

    总线接收器引脚必须被钳位在15V 至25V 之间的电压。总线驱动器引脚必须被钳位在大约6V 至13.2V 之间的电压。因此、例如、使用20V 齐 纳二极管、例如1N5357B/SMBJ5357B、以及9.1N5346B/SMBJ5346B 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    克莱门先生的建议是正确的钳位电压。 Rin 引脚的绝对最大额定值为+25V、在推荐的方法是该电压之前对其进行钳位。 对于 DOUT 引脚、我们建议绝对最大值 约为13V、钳位应出现在6V 以上。  

    我将把该主题重新分配给我们的保护器件产品系列、看看 TI 是否有任何建议他们可以提供的解决方案。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    有关 TI 推荐的 ESD 器件、请参阅以下内容:

    • 对于总线接收器引脚、我们建议使用 ESDS552、因为工作电压为12V、并会钳制在19和23.5V 之间。  
    • 对于 Rin 引脚、我们建议使用 ESD451、因为工作电压为5.5V 且钳制在7.2和10.4V 之间。

    这些不是齐纳二极管、您的应用是否需要齐纳二极管? 我们目前正在努力将这些成果纳入到我们的产品系列中。  

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    该测试将大约35V 的电压长时间连接到 RS–232输入和输出信号、而不是针对瞬态。
    因此、ESD 保护组件不能用于此应用。

    我​​在其他地方发现了使用齐纳二极管的想法、但齐纳二极管只能处理少量电流。 必须添加一个串联电阻来限制电流、但电阻过大会导致 RS -232上的信号传输产生压降、因此我不知道如何通过分立器件来满足这一要求。

    我还找到了一种可以满足这种规格的材料(MAX13223E)、但价格非常贵
    您能提供相关建议吗?

    谢谢。
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    遗憾的是、我们没有像您提到的 comp 器件那样支持该级别故障保护的 RS232收发器。

    我们的下一个最佳解决方案是从 RS232更改为 RS485、这在故障保护功能上有更多选项。 从 TI 产品系列中、我可能会考虑 THVD2412V。 RS485的主要缺点是使用双绞线时布线会更昂贵。

    -鲍比