This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:TPD1E10B06

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335859/tpd1e10b06-tpd1e10b06

器件型号:TPD1E10B06

您好!

Im 对我们的项目进行可靠性分析。 需要计算器件的工作温度/结温。

考虑 TA-65C

RJA-615C/W

Ip=1A

VC = 7.38V VCLAMP=(VBREAKDOWN+VCLYN*RDYN IPP)

PPP=7.38W

考虑到以上所述、结温为4538、这是不切实际的。 您能帮助我们更正这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subathra:

     结温的公式为 Tj = TA + RθJA * PDEV、其中:

    TJ =结温

    TA =环境温度

    RθJA =结至环境的热阻

    PDEV =器件的功耗

    PDEV 将等于击穿电压(Vb)乘以击穿电压下的电流(1 mA = Ib)

    TPD1E10B06的 VB 为6V、这意味着 PDEV = 6V * 0.001A = 0.006W

    RθJA = 615.5 C/W

    RθJA * PDEV = 615.5 C/W * 0.006W = 3.693°C

    因此、Tj = TA + 3.693、意味着 Tj = 65 + 3.693 -> Tj = 68.693

    此外、数据表中说明了该二极管的工作和贮存温度范围、如下所示:

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛