请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 主题中讨论的其他器件: DP83822EVM、 USB-2-MDIO
我已将 TI PHY 和 Broadcom PHY 配置为光纤、禁用 A/N、100Mbps、全双工。
它们相互连接、以传输虚拟数据、我希望能够成功地立即实现。
以相同方式将两个 TI PHY 连接在一起是成功的、以供参考。
据我所知、这两个器件都在传输4B5B 代码、数据都是 NRZI。
什么是不兼容?