This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何通过 HDMI 转接驱动器/重定时器启用监控模式

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336762/faq-how-to-enable-snoop-mode-with-hdmi-re-driver-re-timer

器件型号:TDP1204

HDMI PHY 简要概述:

HDMI 物理层包含4条高速信道、1个支持 I2C 信令的显示数据通道(DDC)、用于器件检测的热插拔检测(HPD)、消费类电子控制(CEC)以及 HDMI 以太网和音频返回通道(HEAC)。 HEAC 和 CEC 都是可选的、不影响视频显示。

对于 HDMI 2.0和早期版本、四个高速通道被定义为最小化传输差分信令(TMDS)通道[0-2]和 TMDS 时钟。 对于 HDMI 2.1、信令更改为有限速率通道(FRL)。 在 HDMI2.1中、四个高速通道被定义为 FRL 通道[0-3]、其中 TMDS 时钟通道成为 FRL 通道3、TMDS 通道[0-2]成为 FRL 通道[0-2]。

 

下图突出了先前 HDMI 版本和 HDMI 2.1版本之间的异同点。

 

 

DDC 概述:

DDC 用于控制 HDMI 高速通道的状态和配置。 DDC 的信号为 I2C、因此 DDC 由串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)通道组成。 HDMI 转接驱动器和重定时器将具有 SDA/SCL_SRC (源侧连接)和 SDA/SCL_SNK (接收侧连接)。 这些是将用于 DDC 侦听的引脚。

 

 

如何嗅探 HDMI:

在使用转接驱动器/重定时器时、有两种路由 DDC 的方法。 选项1是通过转接驱动器/重定时器并使用内部 DDC 缓冲器进行路由、如图3所示。

  

 

选项2是将 DDC 通道布置在转接驱动器/重定时器周围。 在这种情况下、根据器件引脚定义、您需要将 SDA 和 SCL 线路连接到源端或接收端、以监控 DDC。 这可以在图4和图5中看到。

  

DDC 侦听用于正确配置转接驱动器/重定时器、使其与源设备和接收设备一致。 有关 SNOOP 启用设置、请参阅转接驱动器/重定时器的数据表。

如果转接驱动器/重定时器处于引脚自举模式、则需要 DDC 侦听才能正确设置器件。

如果转接驱动器/重定时器具有 I2C 模式、则可选择 DDC 侦听、因为可以使用 I2C 控制器手动设置配置寄存器、也可以使用 DDC 侦听自动设置配置寄存器