This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450故障电压问题

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336977/thvd2450-thvd2450-fault-voltage-question

器件型号:THVD2450

大家好、

您能否帮助查看我们是否有类似于 THVD2450但具有±80V 故障电压的器件? 非常感谢您的帮助。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    遗憾的是、我们目前性能最高的故障保护器件 是 THVD24xx 和 THVD24xxV 线路、它们仅提供+/-70V 总线保护。  

    为什么系统需要+/-80V 电压-如果您知道/可以分享为什么这会非常有用、因为我们通常不会看到对该特定电压的请求。  

    此致!

    帕克·道德森