This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042 VDIFF 规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336104/tcan1042-q1-tcan1042-vdiff-spec

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

团队成员

TCAN 是否具有 VDIFF 规格?

例如 TCAN1044

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是、请参见下图:

    H 型器件 TCAN1042H 可支持高达±70V 的电压。 请推广 TCAN1044A、因为这是我们的最新器件、我们具有长期供应能力。 我们不建议使用 TCAN1042、除非客户需要>58V 的更高总线故障保护电压。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的分享

    BRS

    布赖恩