This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:是否有任何 EQ 功能比 TMDS171高14dB 的 EQ

Guru**** 2693915 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336641/tmds171-is-there-any-eq-with-a-14db-higher-eq-capability-than-tmds171

器件型号:TMDS171

尊敬的专家

我们想咨询 TI 有关自动 EQ 的问题。 是否有任何 EQ 功能比 TMDS171高14dB 的 EQ?

客户需要支持20m DVI 电缆、最好支持最长30m 的 DVI 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    如果您使用 I2C 模式设置固定增益、则 TMDS171可高达16.5dB 的均衡效果。