This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:具有光纤通信功能的 DP83822IRHBR 支持

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335748/dp83822i-dp83822irhbr--support-with-fiber-communication

器件型号:DP83822I

您好!

我将 DP83822IRHBR 用于具有 RJ45和 SFP 通信功能的设计。 DP83822IRHBR 是否支持光纤通信?

数据表中显示了符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和10BASE-Te

关于

桑迪普 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    是的、DP83822能够支持光纤应用100Base-FX。

    但是、它只能支持 MII/RMII/RGMII 转光纤应用。 它没有从铜缆(RJ45)到光纤应用的转换器。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我怀疑  DP83822IRHBR 能否用于光纤通信。 或者我是否需要购买 DP83822IF 系列 IC。

    关于

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    是的、回答正确。 只有 DP83822IF 可以支持光纤应用。

    --

    此致。

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的支持

    关于

    桑迪普