This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:对中继器 IC 进行合规性检查

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336074/tusb2e22-compliance-checks-on-the-repeater-ic

器件型号:TUSB2E22

您好!

请告诉我如何针对这些模块进行 eUSB2合规性测试。 我无法在 USB-IF 网站上找到任何与 eUSB2合规性测试相关的信息。  

谢谢。

文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    TUSB2E22的 eUSB 合规性测试是在 USB-IF 的直接帮助下手动完成的。  德州仪器有5个 USB-IF 成员。  eUSB 规范的第4页列出了这些选项。

    eUSB 规范给出了图7-6中合规性测试设置的一些指导原则以及 eUSB 信号必须通过的眼图。  您是否要自己执行合规性测试?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您提供的信息。 是的、我们正在计划对我们的研发模块进行合规性检查。  

    -Venkat