This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEL11:单端操作

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336270/sn65lvel11-single-ended-operation

器件型号:SN65LVEL11

通过将 D (-)端口接地、该器件能否用作单端输入?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我希望此器件可与单端输入一起使用。  器件具有内部输入下拉电阻器、因此可能无需添加外部 GND。

    谢谢。

    德鲁