This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:正在寻找一种简单的现成方法来使用 DSI 源测试此芯片

Guru**** 2852490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336509/sn65dsi86evm-looking-for-a-simple-off-the-shelf-way-to-test-this-chip-with-a-dsi-source

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

大家好、我现在使用评估板来评估 SN65DSI86芯片的功能。 我可以通过 i2c 对芯片进行编程以在显示屏上显示其色条、但现在我想测试其使用 DSI 视频输入并将其转换为 eDP 的功能。 我想以尽可能简单的方式来做到这一点。 对于能够很好地搭配此芯片和具有正确连接器的现成 DSI 视频源、您有什么建议吗? 我看到数据表中推荐使用 Samtec 分线板、但没有视频源。  

有人能给我一些建议、说明可以使用什么 DSI 源以尽可能最简单、最快的方式测试此评估板吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看的一些 DSI 源包括:

    -移动像素公司 DSI 源

    - Raspberry PI CM4计算模块

    谢谢。

    扎赫