This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:是否可以手动敲定测试订单、或者他们是否需要完成文档流程?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333662/sn65hvd01-is-it-possible-to-finalize-test-orders-manually-or-do-they-need-to-complete-the-document-flow

器件型号:SN65HVD01

您好!

是否可以手动完成测试订单或他们是否需要完成文档流程

您能给我们发送一个 TExas-IKOR 之间交货通知的示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我不能完全确定你在这里要求什么。

    IC 制造商通常在将设备发送(例如质量检查)给购买我们器件的客户之前对其进行测试。 我们的所有部件都通过自动化测试程序进行筛选、任何未通过内部测试程序的部件都将从库存中移除并丢弃。 这是一个自动流程、客户无需提交任何文书工作即可实现这一目标。  

    如果您请求故障分析申请(FA)、您通常由 TI 代表来帮助您提交此申请。 如果 FA 请求获得批准、您需要评估的器件通常将经历我之前描述的相同自动测试流程、以验证器件是否通过相同的测试、或者器件是否在封装/客户使用后损坏。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、德州团队、

    对于集成、我们有两个疑问:

    1.我们正在发送不同的订单。 对于这些订单、我们会收到一份带有订单状态的 ORDRSP。 完成订单的流程是什么?

    2.您能给我们发送一个 IKOR 交货通知的例子吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我无法100%确定您的问题是什么、因为 e2e 论坛 通常用于询问有关我们产品的技术问题。

    我可以将您的问题转给我们的一位产品市场工程师、看看他们是否熟悉您的申请。 我会尽量在24小时内与您联系。 我怀疑我们可能需要联系您的 TI 代表来解决该问题。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您与相应的部门管理查询、以提出这些查询。 我的 IT 部门可通过此论坛或发送电子邮件至 Proyectos@ediversa.com 来提供这些信息

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我们的产品营销团队表示他们不会处理这些请求、也不了解这些请求。 我还询问他们是否可以找到负责您帐户的 TI 代表(反之亦然)、但似乎该帐户未分配、因此我们不能将代表与它绑定。

    要进行后续步骤、我建议您在以下网站提交支持请求单:https://ti.com/info/customer-support.html

    页面下方有一个窗口、您可以单击以输入支持请求:

    我认为、分配给这个 TT 的人员会更擅长找到正确的人员来帮助、因为他们的工作是跟踪正确的人员来处理非技术性问题。

    -鲍比