This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP2004, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336023/ds250df810-questions-of-ds250df810

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件:TUSB1104SN65DP141、TDP142、TDP2004 、TUSB2044

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以替代以下产品? 非常感谢。

项目

信号

使用模型的 RVP

说明

供应商

1

USB3.2第2x2代

ANX7434QN

具有集成重定时器和 CC 检测功能的 USB 3.2第2代20G 有源多路复用器

阿亚吉斯

2

DP

ANX7498QN-AA-R

阿亚吉斯

3

DP

PTN3816EWY

每通道20Gbps、4通道 DisplayPort 线性转接驱动器

NXP

4

USB3.2第2x2代
DP 1.4

PS8825QFN52GTR-A2

具有支持 TCPCI 的端口控制器的 USB3.2第2代×2代和 DP1.4a 交替模式的 USB-CRegistered10Gbps 重定时器

游行

5

DP

PS8483

20Gbps DisplayPort 双模重定时器

游行

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    ANX7434QN - TUSB1104转接驱动器、仅无 CC 功能。

    ANX7498QN-AA-R -找不到数据表、8.1G DP 重定时器? TDP142、SN65DP141、TDP2004

    PTN3816EWY - TDP2004

    PS8825QFN52GTR-A2 - TUSB2044

    PS8483 - TDP2004

    谢谢

    大卫