This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:该芯片的 CAN LVDS (1.8V)信号输入是否能正常工作?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328522/sn65lvelt23-can-lvds-1-8v-signal-input-to-this-chip-fully-functional

器件型号:SN65LVELT23
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1048

在规格中、未为 LVDS 接口指定 Vidiff。  有什么价值?

如果此器件由偏置为1.8V 的 LVDS 驱动器驱动、那么此器件是否能够正常工作?   SN65LVELT23通过3.3V 电压进行偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joon:

    是此器件接受 LVDS 信号-输入高压共模范围的最小值为1.2V。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    但是、我仍未获得最小输入差分电压规格。  [抱歉、"是、此设备接受 LVDS 信号"是非常主观的答案。  我需要一个可靠的规格数字。]  我对 LVDS 最小差分输入电压的理解规定为200mV (|Vin+- Vin-|= 200mV)。  因此、该器件满足该规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joon:

    数据表提到的最小输入共模电压范围为1.2V 、最小 Vpp 为200mV。 数据表指出、输入必须摆动至200mV 才能在输出端实现完全逻辑摆幅("交流特性"中的脚注6)。  这 符合 LVDS 标准。

    连接:LVPECL、VML、CML、LVDS 和 sub-LVDS 电平之间的连接-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此外、本应用手册还介绍了如何正确端接输入信号 至 SN65LVELT23。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我想知道共模电压是否可以接受任何容限、或者1.2V 是绝对最小值吗? 同样也适用于 Vpp。 虽然标称运行位于此范围内、但我们必须采用全电势范围进行设计。 Im 想知道该器件是否可在低至1.0V 共模和100mV 的 Vpp 下工作。 不幸的是、数据表中缺少很多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    根据数据表规格、该器件似乎具有更大的 LVPECL 信号容差范围、同时满足 LVDS 标准。 数据表中列出的 VIH 和 VIL 电平仅适用于 LVPECL、而不适用于 LVDS。

    总之、该器件兼容 LVDS 信号标准。 但是、数据表并未指出超出1.2V 的最小输入共模电压范围 和200mV 的最小 Vpp 的容差。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    似乎 DSLVDS1048这样的器件会更适合。 但是、除了对偏斜的影响外、数据表中并未详细介绍200mVpp 以下的情况。 请确认此芯片是否更适合或您是否考虑使用其他芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    尝试使用 我们的搜索工具进行筛选、以满足您的系统要求。 要比较器件、请 通过复选框选择相关的器件、然后使用"比较"功能。 我在这里为大家做了如下对比 :DSLVDS1048和 SN65LVELT23: 产品比较(TI.com)

    我还使用接收器数量2或4和输入 LVDS 信号过滤了我们的产品页面: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择| TI.com

    请随时使用此工具、找到最适合您的应用的设计。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、Amy