This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD24-Q1:10G 以太网 TVS ESD 二极管

Guru**** 2949260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337366/esd2canfd24-q1-10g-ethernet-tvs-esd-diode

器件型号:ESD2CANFD24-Q1

您好  

我们有针对10GE PHY 接口的 ESD 要求。

应用= 2.5G/5G/10G 以太网

如果您可以支持我们4线路10GE、请告诉我。

此致

帕布胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!  

    对于能够支持10G 以太网的4通道 ESD 器件、我们的最佳建议是 TPD4E02B04。 它是一种工作电压为3.6V、电容为0.25pF 且采用 USON 封装(2.5 x 1mm)的双向器件。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐