This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450DRB 接收输出电压电平开关

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, THVD1450, THVD1449V, THVD1424, SN74LVC1G34, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335439/thvd1450-thvd1450drb-receive-output-voltage-level-switch

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD1449VTHVD1424、TXU0304、 SN74LVC1G34TXU0101

您好、TI 专家!

  将 THVD1450DRB 与5V 电源配合使用。 剂量意味着功能引脚1 R 输出电压电平为5V。

由于 MCU 的 对应 IO 是3.3V、我们希望使用信号速率为12Mbps 的 UART。 您可以提供帮助吗?

来提供一个推荐的解决方案、实施电平转换?

  期待您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1450可由3.3V 电源供电。

    有些收发器具有用于逻辑 I/O 的独立电源、例如 THVD1424、THVD1449V。

    如果您真的需要一个单独的电平转换器、请使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden-kai:

    先生的回答是否回答了您的所有问题、或者您是否还有其他跟进问题?

    (感谢 Clemens。)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

       感谢您的信息。 我的设计确实需要5V 电源。 可能 需要电平转换器。

    另一方面、如果我使用 分压器 电阻进行 电平切换、有没有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分压器可以正常工作、但总电阻不能过高、从而无法传输快速信号。 这将比 CMOS 电平转换器消耗更多的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden-kai:

    正如克莱门斯指出的、使用电阻分压器可以起作用。 它的缺点是会消耗更多功率。 如果您使用的电阻值过大(节省电力)、则信号可能会衰减、因此需要找到平衡。 RC (电阻分压器的 R、C 是寄生电容)值需要能够支持您将使用的12Mbps 数据速率。

    使用电平转换器将使其在设置方面更简单一点。 如果您愿意、我可以将此 TT 重新分配给翻译产品线中可以帮助您查找电平转换器的人员。  

    -鲍比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

       感谢您的信息。 我正在寻找适用于 电平转换的可靠解决方案。 请帮助我推荐的 电平转换器。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只想移动 R 信号、请使用 TXU0101、或任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34。 要转换所有四个逻辑信号、请使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

       感谢您的支持。 我将选择 SN74LVC1G34进行 电平切换。