This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:关于25 ℃ 处的 ISUP_SLEEP 最大值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336964/tcan1043a-q1-about-isup_sleep-max-value-at-25

器件型号:TCAN1043A-Q1

包括-45℃ 和150℃ 温度条件在内的最大电流设置为30uA。

如果只有25°C 条件、最大电流是否趋向降低?
*作为参考值的答案(技术意见)是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San、

    是的、典型值为18uA、这是在 25°C 的温度范围内。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean San

    感谢您的答复。

    很抱歉我的问题不清楚。

    在25°C 的温度下、ISUP_SLEEP 的预期容差(在最大侧)是多少?

    此致、

    深谷市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San、

    数据表上的30uA 已包含容差。 在仿真中、最大值为~25.4uA、在 ATE 测试中、我们只看到了~21uA。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean San

    非常感谢。

    此致、

    深谷市