This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:VIL 与 VILC 的关系

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334650/tca9509-the-relation-of-vil-and-vilc

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9803、TCA9801

大家好、TCA9505支持团队

以下是从数据表中获取的建议工作条件和电气特性。

在建议运行条件中描述了 VIL 低于0.3V。 然而、在电气特性中规定 VILC 最小值为110mV。  

这项建议似乎不一致。 我认为建议的 VIL 应小于110mV。 为什么建议使用0.3V?

我已阅读过其他 E2E 文档、但不明白这一点。

此致、

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当两侧的器件同时拉低线路时、VILC 才有意义;当主器件位于 B 侧时、只有当另一个主器件位于 A 侧或从器件使用时钟扩展时、才会发生这种情况。 但您正确的是、在一般情况下、您应该在设计中使 VIL = 110mV。

    (如果您不需要5V 电压、请考虑使用 TCA9803。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    下面是客户的方框图。 HDMI Re 驱动器作为 B 侧的从器件具有时钟延展功能。 因此、在客户用例中、Intel SoC 不需要作为 A 侧的主器件来将低电平驱动到110mV 以下、并且只需要考虑 VIL<0.3V。
    但是、如果具有时钟延展功能的从器件连接到 A 侧、则输入低电平需要考虑 VILC=110mV。 我像这样理解。 我的理解是否正确?

    谢谢

    田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件可能会进行时钟延展、然后主器件必须驱动到 VILC 以下

    TCA9801不会有此限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    如果 HDMI 转接驱动器能够在 B 侧进行时钟延展、则如 Clemens 提到的、Intel SoC 必须能够驱动低于 VILC < 110mV 的 A 侧。

    Clemens 对 TCA9801也是正确的。 此类缓冲器中的器件方向控制机制由内部电流源供电、而不是需要两个电压电平输入(VIL、VILC)的静态电压偏移。  

    TCA9801听起来更适合此应用、因为 Intel SoC 无法满足<110mV VILC 要求。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens and Tyler

    如果 B 侧的从器件 从未发生 时钟延展、则不 需要将 A 侧的主器件驱动至低于 VILC<110mV 的输入低电平。 输入低电压低于 VOIL<0.3V

    这是否正确?

    另一方面、如果 B 侧的从器件发生时钟拉伸、则不需要在时钟拉伸期间将 A 侧的主器件驱动到110mV 以下。 我认为、在时钟延展期间、主器件仅识别 CLK=LOW 即可。

    我的想法是错的吗?

    谢谢

    田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    对于最佳实践、我仍会确认一侧的器件(本例中为 Intel SoC)能够在 VILC 参数的限制内驱动逻辑低电平信号、以确保其能够将 I2C 总线拉低。

    另一方面、我认为如果 B 侧的从设备发生时钟拉伸、A 侧的主设备无需在时钟拉伸期间驱动到低于110mV。 我认为主器件在时钟延展期间仅识别 CLK=LOW 就足够了。

    问题更大、因此器件(TCA9509)本身无法检测器件的哪一侧驱动为低电平-这将导致总线锁定。 一旦 A 侧驱动低于 VILC、此器件将能够识别 A 侧正在驱动低电平至 B 侧。  

    如果这在您的设计中不可行、请查看 Clemens 和 Tyler 推荐的 TCA980x I2C 缓冲器。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    根据对连接到 Intel SoC 的 A 侧输入电压的实际测量结果、该值小于100mV。 因此、客户决定使用 TCA9509。
    我根据您的建议推荐了 TCA980x、但他们不喜欢、因为其封装尺寸大于 TCA9509。

    谢谢

    田尾市