This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:评估板

Guru**** 2942960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3403-Q1, SN65HVD230, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337198/sn65hvd230-eval-board

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1、TCAN3403-Q1

您好!

此部件是否具有评估板?

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    有一个8引脚 CAN EVM 可用于此器件、但此器件型号没有特定 EVM。 8引脚 EVM 可从 TI.com 上的 TCAN1042-Q1产品页面进行订购、随后即可焊接 SN65HVD230器件。  

    此外、客户是否因某种原因使用较旧的3.3V CAN 收发器? 我们有 TCAN3403-Q1等较新器件、可以在较新的设计中满足客户的需求。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特