This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 和 CAN FD 外设电路设计指南

Guru**** 2539330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337121/tcan1043-q1-guidance-on-the-design-of-the-can-and-can-fd-peripheral-circuits

器件型号:TCAN1043-Q1

您好、

通常以500Hz 的频率记录正常 CAN、使用 CAN FD 时、客户始终使用1MHz、 是否有介绍 CAN 和 CANFD 外设电路设计的应用文档?  这是否需要修改外围电路?的参数、如电容或电阻值、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    您可以使用 TCAN1043A EVM 作为参考。 对于500Hz 和1MHz、没有区别。

    随附一份草案,该草案将在今后用作内部参考。 我还在研究它。  

    e2e.ti.com/.../CANLIN-schematic-review.pptx

    此致、

    肖恩