This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI (DSI)转 DP 应用[ Chromebook ]

Guru**** 2516830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336619/sn65dsi86-mipi-dsi-to-dp-application-chromebook

器件型号:SN65DSI86

Mopo 到 DP 桥接设备,需要支持4K,60Hz HBR3,  你是否有推荐的设备可以推广给客户? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 SN65DSI86、它是 MIPI (DSI)转 eDP 桥。 eDP 接口可用于路由 DP 信令而不会出现任何问题、因此 DSI86将适用于您的应用。

    产品页面如下: https://www.ti.com/product/SN65DSI86

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDP 提供音频输出、但 DP 需要音频输出。 有什么关于如何解决此问题的建议吗?"

    在典型的 DP 监视器中使用 SN65DSI86时、它是否支持 HDCP 密钥? 据我所知、如果它不支持 HDCP、则可能会带来监管问题。 DP 器件需要支持 HDCP、这意味着没有 HDCP、数字内容保护将无法实现。 但是、如果它与直接嵌入的 eDP 面板一起使用、则无需满足 HDCP 要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿路易斯,让我看看,对不起,我目前在旅行中的响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) eDP 很可能无法使用 HDCP、但 ASSR 中有一个权变措施:

    SN65DSI86的 eDP 信令符合 eDP 1.4、因此选项3a 是可行的解决方案。 但是、这将受到进一步的限制。

    DSI86是否将用于内部的外向端口? 如果在内部不可行、但如果将其用作外向端口、则由于缺乏 HDCP 支持、DSI86会成为此应用的错误器件。

    eDP 1.4标准基于 DP1.2a 标准、该标准确实支持通过主链路提供音频。

    1. EDP 提供音频输出、但 DP 需要音频输出。 关于如何解决此问题的任何建议?"

    您能否在此处提供有关此问题的更多信息?