This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:与重定时器- DS250DF230设置相关的25G 端口工作异常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS250DF210, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334079/ds250df230-25g-port-work-abnormal-related-to-retimer---ds250df230-setting

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS250DF210、USB2ANY、
  • 问题:25G 端口工作异常  
  • 行为描述:当在 SUT 和服务器端之间插入 SFP 模块时,没有任何连接指示。 此外、我们还发现寄存器0x02将在0x98、0x80、0x01之间保持变化。 因此、请帮忙评论。  
  • 环境设置
    • 软件版本:SIG Con Architect 版本:2.0.0.8 + DS250DF210更新程序。
    • 硬件连接工具:软件狗–TI USB2ANY
    • SUT 印刷电路板材料: EM-390+RTF
  • 文档参考:
    • 编程人员指南–DS250DF230
    • 第5.2章前端口出口(即主机到模块)
    • 第5.3章前端口入口(即模块到主机)
  • 调试方向
    • 步骤1 -使用 TI- GUI 界面检查 CDR 是否可通过使用环回连接锁定。
      • 结果:按照第5.2章和5.3章的设置, TX(主机到模块): CDR 可能被锁定,但 RX(模块到主机)无响应
    • 第2步-检查 TX (DS250DF230后面)眼图是否符合25G 标准? 检查:使用带有测试模式的 Tx FIR/PRBS 工具- VOD 9微调参数,前标抽头/主体后。
      • 结果:
      • TX (I2C 地址:0x27/4E)–通道0
        • 前标抽头--6
        • 主体-+20
        • 后标点-+0
      • TX (I2C 地址:0x27/4E)–通道1
        • 前标抽头--4
        • 主体-+18
        • 后标丝锥--4
  • 架构方框图

  • TX 微调结果
    • TX (I2C 地址:0x27/4E)–通道0

    • TX (I2C 地址:0X26/4C)–通道1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题和建议。

    1. 您是否仅观察重定时器0x4E ch0和重定时器0x4C ch1? 根据您的图、它们不在同一个信号路径上。
    2. 每个重定时器是否会在实现 CDR 锁定时保持锁定状态? 或者它们是否周期性地丢失并重新获得 CDR 锁定?
    3. 所示的眼图是否在 NXP RX 和服务器 RX 上测得? 它们是否满足这些器件的眼睛张开度要求?
    4. 您能否在两个重定时器上测量 BER? 这可以使用 SigCon Architect 上 High Level 页面上的 PRBS Gen/Checkr 选项卡来完成。
    5. 您能否在两个重定时器上共享两个通道的完整寄存器转储? 我想回顾一下您的重定时器配置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.排版错误。 两个眼图测试均为0x4E
    2. 0x4C 器件设置为模块到主机。 两个通道都定期丢失和重新增益 CDR 锁定
    3. 0x4E 器件设置为主机对模块。 眼图如所附的满足25G 眼罩标准的图形所示。
    4.启用0x4E 的 PRBS 发生器、启用0x4C 的 PRBS 校验器。 BER 在 PRBS-9/-15/-31处为"0"。
    5.参考所附 files.e2e.ti.com/.../LogsToTI_5F00_20240314.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您执行 PRBS 测试并共享此寄存器转储。 请允许我花点时间复查寄存器值。 我会计划明天由 EOD 提供更多反馈给您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我查看了您的寄存器转储、没有看到任何突出可能导致问题的状态或设置。 根据这些陈述、我怀疑从服务器发送到重定时器0x4c 的信号可能存在问题。

    • 重定时器0x4c 的两个通道都会周期性地丢失和重新增益 CDR 锁定。
    • 重定时器0x4e 的两个输出眼图都满足25G 屏蔽标准。
    • 从重定时器0x4e 到重定时器0x4c 的 PRBS 测试通过。

    我还有一些其他问题/调试想法。

    1. 是否启用了自动协商或链路训练? 由于 DS250DF230不支持这些协议、这些协议应被禁用。
    2. 您能否检查服务器传输的信号的眼图张开度?
    3. 您是否可以尝试调整服务器上的 TX FIR 抽头?
    4. 您是否可以尝试从服务器传输 PRBS31、并在 retimer 0x4c 时检查是否存在位错误?
    5. SFP 模块的 VOD 设置是什么?
    6. 您是否可以尝试在重定时器0x4c 上使用调整模式1? (0x31=0x20)

    此致!

    卢卡斯