This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:TCAN3414

Guru**** 2874600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337735/tcan3414-tcan3414

器件型号:TCAN3414
主题中讨论的其他器件:TCAN3413

查看 TCAN341x 数据表 -由于标记了生产数据、并且假设它是很最终的数据。

所有时序表都包含以下声明:

除非另有说明、否则所有参数都是在推荐工作条件下且-40℃≤TJ≤150℃ 时有效(TCAN3413的典型值是 VCC = 3.3V、VIO = 3.3V、器件环境温度保持在27℃ 条件下的典型值)

我假设这意味着、如果在 VIO = 1.8V 的情况下运行、则最小值、最大值仍然适用、但典型值可能会偏移。  


但由于没有提到1.8V (这只是在"建议的操作条件下"的声明中暗示的)、 我认为最好确保这就是目的。

我们 设计了一个 EVM,它在具有1.8V IO 的 SOC 和 TCAN3413之间具有电平转换器。 如果我们可以简单地设置 VIO = 1.8V、这似乎是不必要的。


谢谢、此致、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    电气特性在建议的工作条件下有效。   除非另有说明、否则这些典型值是在 VIO = 3.3V 条件下获得的。 如果没有特别说明、则意味着  VIO 无关紧要。 我们已将这些参数标记为 VIO、 如下所示:

    此致、

    肖恩