This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CF364A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337709/ds90cf384a-ds90cf384a

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件: DS90CF364A

DS90CF364A、DS90CF384A

哪些引脚产生 VGA 信号?

红色、绿色、蓝色、VSYNC、HSYNC、 等等

这一点至关重要

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    数据表中列出了产生 RGB 信号的引脚。 图4列出了 DS90CF384A 的引脚和相应信号。 图5列出了 DS90CF364A 的引脚和相应信号。

    请注意、这是假设 RGB 到 LVDS 的映射、如图10和11所示。

    此致!

    插孔