This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:还用于电平转换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, P82B715, TCA9803, AFE4960P, SN74AXC4T774-Q1, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337626/p82b715-usage-also-for-level-translation

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9803AFE4960PSN74AXC4T774-Q1TXU0104、TXU0304

您好、我有一个与上述情况相关的问题:这种配置是否可行、因此系统还可以用作3.3V 到1.8V 的电平转换?
VCC_S1 = Vcc (主器件)= Vcc_L = 3.3V
VCC (从器件)= 3.3V
VCC_S2 = 1.8V
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 电压下、P82B715无法全速运行。 否则、就能正常工作。

    如果您只想进行电平转换、最好使用实际的电平转换器、如 TCA9803。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    与 VCC = 3.3V 相关的建议运行条件会降低性能、因为会使器件具有更长的上升和下降时间、从而降低整体 i2c 总线速度。  

    您在应用中是否需要缓冲器扩展器、或者您是否可以切换到 Clemens 已经建议的电平转换器?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分 我们目前正在使用2个 P82B715通过60cm 的电缆将 I2C 传感器板(所有器件都在3.3V 下运行)与 MCU 板连接。 我选择 I2C 扩展器的原因是电缆。 虽然长度不是很大,我决定在安全的一侧与总线延长器。 其他 GPIO 信号和中断使用2个缓冲器通过电缆传递、每侧有一个缓冲器(当前为 SN74AHC125RGYR)、也可以正常工作。 新传感器板现在将使用一个更新的1.8V IO 传感器(AFE4960P)。 因此所有 IO 将切换至1.8V。

    根据有关缓冲器的经验以及电缆不是很长的事实、似乎可以使用2倍 TCA9803、正如 Clemens 建议用于 I2C、并将缓冲器转换 为其他 IO 信号(例如 SN74AXC4T774-Q1)。

    你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60cm 距离并不远;或许可以使用单个 TCA9803、仅用于电平转换。

    TCA9803在 B 侧可连接的元件受到限制;请参阅数据表。

    对于单向信号、可考虑使用 TXU 转换器(TXU0104、TXU0304等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!