请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 您好!
我想实施下一个设置-
我将960将 CH0设置为 CSI0、将 CH1设置为 CSI1、但无法正常工作。
当我将测试模式设置为953并将 CH0和 CH1发送到 CSI1时、表明它正常工作。
我缺少什么。
Br
什穆埃尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想实施下一个设置-
我将960将 CH0设置为 CSI0、将 CH1设置为 CSI1、但无法正常工作。
当我将测试模式设置为953并将 CH0和 CH1发送到 CSI1时、表明它正常工作。
我缺少什么。
Br
什穆埃尔