This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:25Gbps 2通道多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338124/tmuxhs4412-25gbps-2channel-mux-demux

器件型号:TMUXHS4412

尊敬的 TI:

TMUXHS4412是4通道、仅可高达20Gbps。  

我正在寻找更先进的解决方案、如25Gbps 双通道多路复用器/多路信号分离器。  

您能向我推荐可调节解决方案吗?  

我用两个 DS250DF230s 设计了多路复用器/多路信号分离器、但这是一种过于昂贵的解决方案、重要的是我不需要重定时器功能。

有没有仅具有简单多路复用器/多路信号分离器功能的芯片组?  

谢谢

李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    遗憾的是、我们没有支持25Gbps 的基本多路复用器。

    如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    此致!

    谢恩