This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:RX TX 及以太网用法的混淆

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337100/ds250df810-confusion-over-rx-tx-and-usage-for-ethernet

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DP83869

你(们)好!

我希望你好,  

对于通过2个以太网连接器(RJ45)内联连接此器件的正确方法(假设此器件位于电缆或 PCB 背板的中间)、我有一些疑问。 我看过了 EVM 原理图、这使我对 RX/TX 对的一般理解产生了一些困惑、因为 QSFP 器件的 TX 线连接到 DS250F810的 TX 线和 RX 线相同。

以下是我的使用方案的简要概述:

我有2个以太网连接器(RJ45)我目前已将它们作为无源以太网电缆延长器引脚对引脚连接、我还想构建一个允许制造有源以太网扩展器的器件、 DS250F810位于2个 RJ45连接器的中间并连接了引脚对引脚、因此从连接的器件的角度来看、就像一根标准电缆相连、只需具备内联信号调节功能。

问题

1.我是将 RX+/-从以太网 RJ45连接到 DS250F810的 RX +/-、还是以太网 RJ45连接器的 RX+/-连接到 DS250F810的 TX+/-、反之亦然(我附上了 PDF 来说明这些示例)e2e.ti.com/.../0652.DS250F810-LAYOUT-EXAMPLES.pdf

请告诉我哪个示例(1或2)是正确的:)。

2.有编程指南/示例代码,我可以使用 VSCode/Arduino 环境/STM32,或任何代码我可以移植自己?

提前感谢您提供任何建议:)。

此致

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    示例1是正确的信号链。

    使用 Base-T 以太网信令是否正确?  DS250DF810不适用于 Base-T 以太网信号、我不建议将此器件用于此应用。  Base-T 电气信号 不同于25Gbase-R   应用的电气信号。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复、  

    是的、我使用的是 Base-T 信号、我不知道这个部件是不合适的。 您能建议一个合适的器件型号吗?  

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    请允许我在以太网 PHY 团队中循环工作、以便 提供有关此方面的更好建议。  我认为有些 PHY 可以在中继器模式下使用。

    另外、能否分享您尝试支持的数据速率?  这是1000Base-T 吗?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    谢谢、没错、应用符合1000BASE-T 标准、我需要为该应用配备中继器/转接驱动器、因为该器件将用于某些传统设备的 PCB 背板应用以及电缆扩展。

    或者、是否有任何 IC 可用于单个差分对以缓冲/重复/调节传入信号?

    我还希望此器件 与协议无关、这样它就可以处理 EtherNet/HDMI/DVI/任何差分信号。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    或者、是否有任何 IC 可用于单个差分对以缓冲/重复/调节传入信号?

    我还希望此器件 与协议无关、这样它就可以处理 EtherNet/HDMI/DVI/任何差分信号。

    [/报价]

    我们有各种信号调节器件、但一旦达到以 Gbps 为单位的速率、由于与不同协议相关的特定电气/端接/耦合要求、这些器件通常是特定于应用而不是通用的。

    我想我们之前已经对此进行过一些讨论。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1321157/tmux136-application-and-cascade-capability/5050267#5050267

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324357/tusb501-general-enquiries

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    再次感谢你,道歉,提出相同的问题两次在那里 aha ! 我目前正在尝试确定我能掌握的所有信息,因为应用程序是一个研究项目:)。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    这是您要寻找的应用吗?

    RJ45连接器<--> PHY <--> PHY <--> RJ45连接器  

    如果是、我们确实有两个千兆 PHY 可以背靠背应用执行此操作:  

    • DP83867
    • DP83869

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    感谢您的答复。

    我希望我的申请如下:

    RJ45 <-->PCB 布线<-->信号调节<-->PCB 布线<-->RJ45

    此致

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    我想问一下您要寻找的"信号调节"是什么?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    信号调节主要用于 PCB 背板损耗以及减少/防止信号退化。

    此致  

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    如果您寻找中继器模式、信号会在信号通过 PHY 时升压。 该应用主要在信号衰减量高于预期时使用。

    --

    此致、

    林希尔曼