This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 变压器有关电感的问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334847/dp83848k-dp83848k-transformer-question-on-inductivity

器件型号:DP83848K

大家好!

我使用 DP83848和 Bourns SM42P01L 进行 POE+/以太网设计。  

在检查第一个以太网原型时、我发现长电缆运行存在问题。  

我用 LeCroy WR640Zi 和测试装置制作了眼图、发现眼睛没有

完全打开。

似乎是一个上升时间的问题? 并移动交叉点。 看来这不是一个问题

(交叉点很小)。 因此、我想说的是电感或/和更高直流电阻的差异。

仔细检查了 phy 和 trafo 的数据表、我发现

建议 Trafos (350µH)和 Bourns 器件的电感(230µH)。

正如 DP43中的建议... 数据表中并未给出 Trafo 电感的提示、这会是个问题吗?

 我还能看什么,然后再把铁拳踢出来?

提前感谢您。

约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    感谢您分享详细信息。 根据眼图、 您的图似乎处于边缘。 可以将眼罩调整到右侧的某个位以通过合规性测试。 是的、回答正确。 在变压器的中心抽头上添加直流电压电平将对信号的上升边沿产生影响、使得相对于非 PoE 应用的信号性能下降。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    那么、在应用 poe 时情况会更糟呢?  TI 是否有 DP83848k 变压器电感规格?

    此致

    约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    抱歉给您造成了混淆、我只是意识到您在眼图中未达到峰值。 我建议测试以下内容:

    1. 能否仔细检查 MDI 布线线路上的特性阻抗? MDI 布线上的特性阻抗较小、可能会导致峰峰值较高、这遵循您在下面看到的观察结果。
    2. 您能否仔细检查一下 MDI 布线长度?
    3. 您能否仔细检查变压器规格、确保它符合数据表要求。 这也会影响信号的峰峰值。
    4. 您还可以再次检查 MDI 线路或中心抽头上的 VDD 的上拉电压。 确保 VDD 电压没有过冲。

    我还有布局检查清单、可以为您提供帮助。

    e2e.ti.com/.../2742.IndustrialPHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    关于变压器、请查看以下规格:

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:  

    谢谢你。

    1. 能否仔细检查 MDI 布线线路上的特性阻抗? MDI 布线上的特性阻抗较小、可能会导致峰峰值较高、这遵循您在下面看到的观察结果。
    2. 您能否仔细检查一下 MDI 布线长度? =>将在下一个布局中进行优化
    3. 您能否仔细检查变压器规格、确保它符合数据表要求。 这也会影响信号的峰峰值。 =>参数是可以的、但 PHY 数据表不提供电感的提示。
    4. 您还可以再次检查 MDI 线路或中心抽头上的 VDD 的上拉电压。 确保 VDD 电压没有过冲。 =>正常

    我还有布局检查清单、可以为您提供帮助。

    2742.IndustrialPHY_Layout 修订版 Checklist.xlsx

    =>很好,谢谢,检查,似乎是可以的。 这似乎只是变压器参数的问题、因为当我更改350µH 1的 Trafo 时、我会得到一个很好的关注。

    关于变压器、请查看以下规格:

    =>同样、没有电感的提示、也没有直流电阻的说明。

    我会做另一个检查与120µH trafo, 与一个经典的核心,我真的很好奇它。

    对此还有其他提示/想法吗?

    此致、

    约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    感谢您指出这一点

    我与团队内部进行了仔细核实。 350uH 始终是电感的建议值。 我们将在产品说明书的新版本中修复该问题。

    --


    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillmann:

    您能否确认、较低的电感可以导致这种行为? 您是否能够吸收一个可以处理 smaler 电感的 PHY、例如120µH 或230µH?

    此致。

    约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    是的、较低的电感将导致变压器出现这种行为。 350uH 是变压器的建议电感值。

    --

    此致、

    林希尔曼