This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于 RGMII 至1000BaseX 模式的 LED 配置

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337381/dp83869hm-led-configuration-for-rgmii-to-1000basex-mode

器件型号:DP83869HM

我正在尝试为 RGMII 至1000BaseX 的光纤模式操作配置 LED2。 我已配置如下:

寄存器0x18 (LED_CFG1)= 0x6b00 -将 LED2配置为链路正常+针对 TX/RX 活动闪烁

2.寄存器0x19 (LED_CFG2)= 0x0000 -将所有 LED 配置为低电平有效、因为硬件配置为低电平有效

在此配置下、我无法在链路建立时看到 LED2处于打开状态。 只有存在 TX/RX 活动时、LED2才会闪烁。

链路建立时、LED2需要哪种配置才能打开? 我缺少光纤接口的信息吗?

当我针对1000BaseT 对 SGMII 转铜缆进行相同的 LED 配置时、LED 按预期工作-打开以建立链路、闪烁以显示 TX/RX 活动。 我不确定将 PHY 配置为光纤模式时缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruthi:

    感谢您分享这些信息。 如果可能、您是否在链路以光纤模式建立时看到 LED_0触发?

    --
    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    由于我们的电路板是定制 PCB、因此我们没有连接 LED0。 我们尝试了 LED1和 LED2、发现了相同的问题。

    此致、

    R·斯姆鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruthi:

    遗憾的是、对于光纤应用、RX/TX 活动和链路状态无法同时出现。 如果要在 LED2上测试光纤链路状态、请根据速度尝试6500或6400。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。 因此、我们无法对链路状态使用相同的 LED、对光纤应用使用 RX/TX 活动? 因此、要同时显示链路状态和 RX/TX 活动、可以使用2个 LED 吗?

    此致、

    R·斯姆鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruthi:

    感谢您的确认。 我们将通过电子邮件处理这封电子邮件。

    --

    此致、

    林希尔曼