This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:补偿级别

Guru**** 2840280 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329499/tusb2e22-compensation-level

器件型号:TUSB2E22
主题中讨论的其他器件:TUSB2E11

大家好、

我可以检查不同补偿等级的详细 EQ 值吗? 与具有双通道的 TUSB2E11是否相同?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    TUSB2E11有3个 GPIO 引脚、用于选择各种 EQ 设置。

    TUSB2E22有2个 GPIO 引脚(EQ0/EQ1)。  因此、TUSB2E11具有更强大的微调能力。  

    我将根据来确定两者之间的最大补偿和最小补偿是否相同。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    期待您的回复。

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    TUSB2E22后端补偿可以支持的最大 dB 是多少、480M 速率下的预期接线长度是多少?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    抱歉、我昨天要回复。 您可以在 TUSB2E11数据表的寄存器映射中查看各种信号调节设置的 dB 损耗值、但它不显示引脚搭接模式的数据。  TUSB2E22仅可引脚搭接。   查找此信息需要一段时间。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    以下是 TUSB2E22的信号调节值。

    EQ0引脚

    EQ1引脚

    补偿级别

    eUSB 振幅

    eUSB Rx 均衡器

    eUSB Tx 预加重

    0

    0

    级别0

    420mV

    0.81dB

    0.67dB

    1

    0

    1级

    420mV

    1.46分贝

    1.29dB

    0

    1

    2级

    460mV

    2.55dB

    2.41dB

    1

    1

    3级

    500mV

    3.13dB

    3.41dB

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    客户/项目的用途是什么?  将[Project][Customer]添加至 E2E 问题可能会有所帮助。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

     当您获得机会时、请告诉我有关项目/客户的这些信息。

    还有其他关于此问题的问题吗?   

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。