This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:眼图示例

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338174/tusb9261-eye-pattern-example

器件型号:TUSB9261

您好、团队成员:

是否有此器件的典型眼图示例? (或许来自 EVM?)

是否有任何最低眼图模式要求?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您在寻找什么眼图? USB 眼图? SATA 眼图? 我们手头没有任何示例眼图、因为这些眼图可能取决于主机器件的驱动强度。

    对于 USB2、眼图应能够满足 USB2标准第7.1.2.2节规定的要求、而对于 USB3、他们应能够满足 USB3标准第6.6.1节规定的要求。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安