This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:使用 SCANSTA112进行设计

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112, SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338323/scansta112-designing-with-scansta112

器件型号:SCANSTA112
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3251

团队、您好!

我们正在设计遵循背板架构的产品。

每个子 PCB (连接到背板)将连接到一些 DUT。
我们需要通过 JTAG 在 DUT 中更新固件/应用代码。

我不熟悉 JTAG 多路复用、
我可以将 SCANSTA112用于我们的应用吗?

一个主子卡(用于控制整个系统)将具有 SCANSTA112 IC、并与一个 MCU 连接。
DUT 上控制器的 JTAG 引脚将连接到 SCANSTA112的 JTAG。
主 IC 将选择需要固件更新的 DUT。
我可以将 SCANSTA112用于我们的应用吗?



电压将为3.3V。
我看到过一些 仅使用数字多路复用器 IC 的线程、例如 SN74CB3Q3251。
是否可以使用此方法?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相反、 您可以扫描链多路复用器、以菊花链形式连接多个 JTAG 器件、如下所示。  

    有关实际实施的更多详细信息、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla055h/snla055h.pdf。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!
    感谢您的快速回复。
    当其他 DUT 需要固件更新时、某些 DUT 将会运行。
    我想我们不能采用您提出的菊花链架构。

    您能告诉我为什么您更喜欢这种方法而不是 SCANSTA112?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以使用 SCANSTA112、因为 SCANSTA112 7端口多点 IEEE 1149.1 (JTAG)多路复用器提供7个本地扫描端口。

    谢谢

    大卫