This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E 的数据速率

Guru**** 2758685 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, TRS3232E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337838/max3232e-data-rate-of-max3232e

器件型号:MAX3232E
主题中讨论的其他器件: TRSF3232ETRSF3232E

大家好、

MAX3232E 是否可以保证230kbps 数据速率?
根据数据表、最大数据速率最小值为150kbps、典型值为250kbps。

如果答案是否定的、我想推荐使用 TRS3232E (RGT 封装)或 TRSF3232E。
除这些器件外、您是否有任何接近 MAX3232E 的解决方案器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的;您需要这些器件中的一个器件才能保证获得250 kbps 的传输速率。

    只有3232E 器件具有相同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    Clemens 是正确的-通常我建议在这种情况下使用 TRS3232E (RGT 封装)、因为您不希望比减少信号中较高频能量含量要快得多。  

    此致!

    帕克·道德森