This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E101:X2SON (DPW 4引脚)的封装图

Guru**** 2774035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335022/tpd4e101-package-drawing-for-x2son-dpw-4-pin

器件型号:TPD4E101

您好!

为什么 X2SON (DPW)的封装图仅是器件的3D、而不包含数据表中焊盘图案的详细信息(请参阅下面随附的)?

如果可能的话、我们需要一个单独的文件来说明这部分的焊盘图案。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../mpss039c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    我对你在这里提出的问题有点困惑、因此我想在这里澄清一些问题。

    以下是 TPD4E101数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e101.pdf?ts = 1710162139536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPD4E101

    第16页显示了3D 视图。 第17页显示了封装轮廓。 第18页显示了一个焊盘图案示例。 第19页展示了一个焊锡膏示例。

    第17/18页是否满足您的需求、或这些页面是否还需要其他内容?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些是我们要查找的页面、但只是想知道是否有单独的文档? 指向 X2SON (DPW)封装图的链接仅显示3D 封装本身。 其他封装具有封装尺寸以及建议的焊盘布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:  

    谢谢您的澄清、我现在理解您的问题!

    我目前正在联系我们的封装团队以更新此信息、而且我会随时将更新情况发布给您。 这可能需要几天时间才能反映在产品页面上、是否有您需要此文档的特定日期?

    此致、

    J·普拉盛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    包装团队表示,这个过程是完全自动化的,并将有一些调查来解决这个问题。 据说这将是一个非常漫长的过程。  

    同时、我已经为您创建了一个文档、其中应该包含您所需的所有封装信息、请查看随附的: e2e.ti.com/.../TPD4E101_5F00_Package.pdf

    这是否足以满足您的需求?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    "我知道你是我的女人,我知道你是我的女人。"

    是的、本文档足以满足我们的需求。 感谢您对此的支持。

    此致、
    J·冈萨雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请帮助检查类似的问题。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337778/sn74lvc1g125-please-verify-the-difference-representation-of-dpw-5-from-datasheet-and-package-information/5094086#5094086

    此致、

    很棒的

    酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很可爱、

    如上所述、TI 生成这些文档的过程是自动 执行的、这会导致出现一些情况、例如该线程中涵盖的情况以及您使用 INT 逻辑器件看到的情况。 我们无法自行解决这个问题、因为有不同的团队负责处理这个工具、但我已经设法为此找到了一些解决办法。 对于我在该主题中提供的文档、我手动将其创建为短期分辨率。 您是否希望我在另一个线程中对器件执行同样的操作?

    此致、

    J·普拉盛