This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:EDP 通道分配和极性调整。

Guru**** 2981450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337280/sn65dsi86-q1-edp-lane-assignment-and-polarity-adjustment

器件型号:SN65DSI86-Q1

您好、TI 团队、

  eDP 信道分配和信道极性可同时通过0x59和0x5A 寄存器进行配置。 连接方式如下所示。 正确吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何设置寄存器0x59和0x5A? 只要您在输出端保持相同的极性、以上选项看起来就没有问题。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

      0x59和0x5A 寄存器设置如下所示。 我们停止所有 eDP 通道、交换除 AUXp/n 之外的每个通道的极性。 请帮我检查 硬件 连接。

       

       

      谢谢。

      艾米莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米莉

    DSI86寄存器编程与您的硬件设计相匹配。

    谢谢

    大卫