This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:ICC 电流消耗详细信息

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337995/sn65hvd1781-icc-current-consumption-details

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件: THVD2450

尊敬的团队:

我将 SN65HVD1781DR 芯片用于 RS485接口。

我有查询、可以提供不同位置提供的不同值的当前值。

1) 1)从电气特性表7.6中、Icc 是5mA、如下方所示。

在同一个表中、有动态特性将我带到了具有更高16mA 或33mA 电源电流的不同地方、如以下引脚中提供的两个不同特性图所示。

那么、第一个表中提供的5mA 和动态特性图中提供的16或33mA 之间的显著差异是什么?

根据我的设计、我使用 Vcc 3.3V 和120 Ω 终端。 因此、对于1V 差分输出电压、需要流入120欧姆电阻器的电流应为1V/120 = 8.3mA

因此、计算表明它所需的8.3mA 应最小。 但在数据表中如何将其称为5mA。 我迷路了

。 请帮助我理解。 此致、 Pradeep。 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有任何终端的情况下测量"空载"规格。

    典型的 RS 至485总线两端均端接、因此负载为60 Ω(最坏情况下为54 Ω)。 差分输出电压远大于1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    提及的1V 典型值为   从数据表获取的 VOD IN 以下引脚。 由于我使用3V3作为电源、因此我认为1V 是差分输出电压。  那么、您能否说明 对于3V3电源、它可以上升到多大的最大值?

    关于功率损耗、请说明如何计算。 由于在数据表中、如下所示、仅针对5.5V 电源提供了功率耗散。

    请澄清。

    此致

    Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、它确实是典型值1V。

    没有有关最大值的信息。

    我想3.3V 没有功率耗散规格、因为 SN65HVD1781在3.3V 时并不严格兼容 RS 至485。我建议使用更现代化的器件、例如 THVD2450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="441524" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337995/sn65hvd1781-icc-current-consumption-details "]

    1) 1)从电气特性表7.6中、Icc 是5mA、如下方所示。

    [/报价]

    这个问题与器件没有主动驱动/切换 并且没有接收到一个有源开关输入有关。 (通常无负载)

    Unknown 说:
    在同一个表中,有动态特性[/报价]

    动态是指主动将信号驱动至负载。  

    [quote userid="441524" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337995/sn65hvd1781-icc-current-consumption-details 具有更高16mA 或33mA 电源电流的不同地方、如下面 snip 中提供的两个不同特性图所示

    图1显示了驱动 B-A 时针对54欧姆电阻预期的电流消耗。 这与 A-B 驱动器的输出驱动强度有关。 Vcc 较高时、FET 的 Ron 较低、因此可以驱动更多电流。

    图2显示了 RMS 电流值、您可以将其视为一种将交流测量转换为平均直流测量值的方法。 图2显示了随着频率增加的额外电源电流。 我认为这展示的是由于接收器通道的击穿电流而导致的额外损耗。

    [quote userid="441524" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337995/sn65hvd1781-icc-current-consumption-details 这样,第一个表中提供的5mA 和动态特性图中提供的16或33mA 之间有何显著差异?

    第一个表基本上表明器件已打开、但不执行任何操作。  

    -16mA 是单个差分驱动器提供的电流量。

    33mA 是器件主动驱动时的电源电流(它还通过 A-B 提供电流、这包含在该数字中)。 可以使用此值来估算器件本身的功耗。 您可以乘以3.3V、以估算本例中的功耗。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bobby & Clemens。