This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:使用 TUSB216@HyperLynx 的 S 参数进行信号质量仿真

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338123/tusb216-signal-quality-simulation-using-s-parameters-of-tusb216-hyperlynx

器件型号:TUSB216

我已经使用 TUSB216的 S 参数进行仿真验证了改进 USB 差分信号波形质量的效果。
TUSB216被放置在相关位置、但是信号波形没有改进。 (情况越来越糟)
USB 主机发射的信号波形由 HyperLynx 的 LineSim 仿真。

[LineSim Setting (线路设置)]
・损耗仿真:ON
・激励


[问题]
・有什么问题吗? (原理图等)
・当此模型由"N5230A"测量时、什么直流升压电平设置是 TUSB216的 S 参数?

↓í s Sim_Schematic_No tahs USB216

Sim_Schematic_No tahs USB216

↓í s Sim_Schematic_ tahs USB216
Sim_Schematic_ tahs USB216

Sim_Eye↓ë r_No tahs USB216

↓ú s Sim_Eye

Sim_Eye 4520_TUSB216

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 s-param 模型具有预期的行为、该模型用于低速和全速 USB 操作。  该模型显示了 DP/DM 信号出现时流经器件的预期损耗(在 LS 或 FS 模式下不升压)。

    这是否适用于电缆或 PCB 应用、前置和后置转接驱动器的预期损耗(或电缆/PCB 布线长度)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前正在以高速(480Mpbs)运行仿真、但是没有看到 TUSB216的 S 参数有任何改进。

    随附的仿真原理图假设满足以下条件。
    ・4个电路板跨越 USB PHY 到 USB 端口(通过3个连接器)
    ・电路板上每条线路的长度为10厘米。
    ・从 USB 端口到设备侧的电缆长度为1m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、看起来它们有一根5m 电缆、如果这种情况下、电缆后的眼图可以通过远端眼罩、那么1m 电缆可以使用 TUSB216通过近端眼图。  四个电路板的 PCB 布线也不会成为 TUSB216的问题。  我们有一个适用于 TUSB216的 Spectre 模型、但未提供 IBIS 或高速 S 参数模型。