This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:用于 TCA 禁用用例的 TCA9517外部上拉值

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338474/tca9517-tca9517-external-pull-up-value-for-tca-disable-use-case

器件型号:TCA9517

大家好、

我们有一个使用案例可禁用 TCA9517。您能否让我们知道以下原理图的正确上拉值。 根据我的理解、 泄漏电流大约应为160K@30uA、基于

R=VCCB -使能引脚电压/漏电流

在本例中、VCCB 为5V、

EN 引脚电压- 0.2 (根据数据表)

5-0.2/30uA = 160K

我目前只把10k 作为占位符。

请建议正确的值。

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rajat、

    是-这似乎正确、TCA9517在 EN 引脚上有一个150k~180k Ω 范围内的内部上拉电阻器。 该节点可以保持悬空、以便始终启用器件、或者可以使用下拉电阻器禁用器件(该下拉电阻值不应大于75k Ω、以确保满足 EN 引脚的 VIL 阈值)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉大部分不在 VCCB 和电源之间、而是在 EN 和 VCCB 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我已更新连接。 请看一下。

    我们可以通过在 J468上连接跳线来禁用 TCA9517。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rajat、

    原理图看起来不错-请注意、现在到 VCCB 的上拉电阻会更强、因为我们有内部170k Ω 上拉电阻与 R3259并联。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古安、您好!

    更强的上拉是否会在工作中造成任何问题?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rajat、

    没有与更强的上拉有关的问题、只想澄清一下、谢谢。  

    此致、

    插孔