This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:级联连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8041, TUSB4020BI, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338060/tusb8041-cascade-connection

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI、TUSB8020B

您好
我正在设计 USB 集线器产品。
我的产品要求如下。
- USB3.2上行端口 x1
- USB3.2下行端口 x4
-产品中的 USB2.0设备


我计划使用 TUSB8041、但没有足够的下行端口来满足我的要求。
因此、我计划在产品内的级联连接中使用两个集线器。

问题:是否可以按照随附文件中的"方框图 A"所示使用 TUSB8041和 TUSB4020BI?
  我知道通过使用两个 TUSB8041、可以实现所需的效果、如"方框图 B"中所示、但我想保持尽可能低的成本。
  我想应用"方框图 A"。
如果您有任何其他好主意、您会告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

      图表 A 将不起作用、因为 USB3和 USB2将不会同时启用。

      对于  图 B、您可以将第一个集线器更改为 TUSB8020B、以便降低一点点成本。 还建议将第二个集线器连接至 TUSB8041A、从而修复了 TUSB8041中的一些错误。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢你的帮助。

     图表 A 将不起作用,因为 USB3和 USB2不会同时启用。

    在我的理解中、一般的主机和集线器可以同时运行 USB3和 USB2。

    我在 USB3.2规范中提到了11.1和11.2。

    TUSB8041A 无法 同时运行 USB3和 USB2?  

    我担心的是、拓扑 USB2和 USB3在产品中具有不同的拓扑。 我不确定这是否符合 USB 规范。

    对于  图 B,您可以将第一个集线器更改为 TUSB8020B,从而使成本稍有下降。 还建议将第二个集线器连接到 TUSB8041A、从而修复了 TUSB8041中的一些错误。

    好的、如果我应用图 B、我将使用 TUSB8020B 和 TUSB8041A。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eugene:

      对于图 A:我与系统工程师讨论过、他认为它也能正常工作。   TUSB8041A 可以同时操作 USB3和 USB2。

    此致

    布赖恩