This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336932/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好!

您能给我提供一下 TUSB9261的 IBIS-AMI 模型吗?

此致

阿迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adil:

    产品页面上的 IBIS 模型是否适用于您的应用?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您的回复、我真正需要 IBIS-AMI、而不是用于一些信号完整性 仿真的简单 IBIS。  

    此致

    阿迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adil:

    我们仅为该部件提供了 IBIS 模型。   

    TUSB9261符合数据表中提到的 USB 和 SATA 规范、并应能处理这些文档中规定的损耗。  我是否可以提供任何其他信息来帮助您完成设计?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adil:

    如果有任何其他问题、请告诉我。  如果没有、我将关闭问题。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您的帮助、您可以关闭此问题。

    此致

    阿迪尔