This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:在电路仿真中使用 S 参数

Guru**** 2772835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335462/tpd4e02b04-q1-usage-of-s-parameter-in-circuit-simulation

器件型号:TPD4E02B04-Q1

您好、TI 团队。

我们希望使用 TPD4E02B04-Q1的 S 参数在电路仿真器中执行波形验证。

(S 参数可从 https://www.ti.com/jp/lit/zip/slvmbk1获取)

1. TPD4E02B04-Q1的 S 参数似乎是基于实际测量数据。

接线和焊盘是否嵌入?

2、我们打算通过电磁仿真得到 PCB 的 S 参数。

接线和端口之间的对应关系如图所示。

在这种情况下、我们认为 TPD4E02B04-Q1的 S 参数与 PCB 之间的连接如下:

PCB 端口2 -> TPD4E02B04-Q1端口1

PCB 端口3 -> TPD4E02B04-Q1端口3

PCB 端口6 -> TPD4E02B04-Q1端口2

PCB 端口7 -> TPD4E02B04-Q1端口4

是这样吗?

此致、

松本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto-San:

    我已联系我们的参数团队、要求他们澄清您的第一个问题。 回答正确、我们的 s 参数文件基于这些器件的测量数据。

    至于您的第二个问题、我相信您的设置是正确的。  

    我会在收到我们的 s 参数团队的回复后立即通知您!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto-San:

    我刚刚收到了一封确认信、即为我们的 s 参数测量去嵌入接线和 PCB 布线!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否提供有关 PCB 迹线和焊盘去嵌入的更多信息?
    我认为这是图中所示的四种模式之一、但它会是哪种模式?

    此致、

    松本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto:

    我已经联系了我们的 S 参数团队、他们说他们明天会和我一起回来、我会在收到他们的回复后立即通知您!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto:

    很抱歉在此造成延迟、但我刚刚收到确认、我们的 s 参数去嵌入设置与上面的选项 D 类似。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛