This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:散热焊盘

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338729/pca9306-thermal-pad

器件型号:PCA9306

您好!

与 此器件的 PCA9306DQER 布局/封装相混淆。

不理解此说明。 所选封装没有散热焊盘时如何实现此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    我认为这是指 PCA9306上的 GND 引脚。 数据表建议将该器件连接到散热焊盘、即 PCB 上的焊盘应足够大、以覆盖引脚1的整个跨度。 引脚1不应与简单走线相连、而应采用某种填充/多边形覆铜覆盖整个引脚1、以增加从器件到 PCB 的散热。  

    参考 SLUA271的第3.4节。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Tyler。