This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:Linux 驱动程序代码

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338866/tusb2e11-driver-code-for-linux

器件型号:TUSB2E11

尊敬的专家:

是否 提供适用于 Linux 的驱动程序代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适用于 eUSB 中继器的驱动程序。  它使用与 USB 2.0标准相同的驱动程序;区别在于电气层、应在 SoC 固件堆栈中修改。

    此致、

    尼古拉斯